This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:128 FS TDM模式

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/684213/pcm1681-128-fs-tdm-mode

部件号:PCM1681

您好,

PCM1681是否在以下条件下工作?
FS = 48 kHz
SCK = Bck = 128 FS = 6.144 MHz
128 FS TDM模式


此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

    是的,PCM1681可以支持128*FS TDM模式,使用数据1/2引脚(两个并联)传输数据,如下所示。   

    谢谢!

    保罗