This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:模块TLV320AIC3254 USB评估模块在EEPROM刷新后无法启动

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320AIC3254EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/683479/tlv320aic3254-module-tlv320aic3254-usb-evaluation-module-wont-boot-after-eeprom-flash

部件号:TLV320AIC3254

尊敬的支持人员:

我当时正在测试TLV320AIC3254的USB EVM,在进行了某些配置之后,我决定在启动时为个人默认程序重新编程EEPROM。 首先,我使用CS文件夹中的文件AIC3254EVM-U_Default.EEPROM测试了编程。 我认为这是模块EEPROM上实际存在的默认配置,正如名称所暗示的那样。 但在使用以前的程序对EEPROM进行编程(请注意,我是从AIC3254 CS软件中的工具进行编程的)后,EVM停止了,我无法再从我的操作系统或CS工具检测到它... 如何返回原始固件?

提前感谢...

新罕布什尔州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Naim,

    您可以在此 Wiki文章中找到在EVM中对EEPROM进行重新编程所需的步骤。 请注意,不建议使用自定义固件对EEPROM进行编程。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Diego,

    感谢您的回复,这确实帮了很大忙,也确实解决了问题。 尽管在TLV320AIC3254 USB评估模块中执行SDA/SCL短路是一个难题,但以下POST非常有用:
    e2e.ti.com/.../12.1676万

    在另一个问题上,您是否知道如何为EEPROM生成我自己的bin文件? 希望记录现有bin文件中未提供的192k采样率。

    非常感谢!
    Naïm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Naim,

    感谢您的反馈,我很高兴听到您能够修复您的EVM。 不支持EVM上具有192KHz采样率的USB音频录制/回报,这是TAS1020B器件作为USB和数字音频之间接口的一个限制。 我们建议仅使用提供的bin文件,否则EEPROM将被损坏。

    要I²S 192KHz采样速率的器件,需要使用外部的I ² C源。 为此,您可以将外部信号连接到 USB-MODEVM主板的接头J14,请考虑,为此,您需要将SW2 DIP开关的开关D4和D5设置到关闭位置。 这将使外部时钟与USB音频隔离。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我将尝试您提到的TLV320AIC3254EVM-k主板上的步骤。 但我确实有TLV320AIC3254EVM-u板,是否有方法可以像在EVM-k板上一样在EVM-u板上使用外部I2S?

    此致,

    新罕布什尔州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Naim,

    不幸的是,EVM-U电路板不如EVM-K灵活,因此无法将外部I²S Ω 信号连接到电路板 。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师