This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192-Q1:PIN BLS和SYNC的用例

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DIX4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682074/dix4192-q1-the-use-case-of-pin-bls-and-sync

部件号:DIX4192-Q1
主题中讨论的其他部件:DIX4192

BLS和SYNC的反弹是什么?

如何在系统中使用BLS和SYNC?

请举例说明BLS和SYNC的实用程序。

DIX4192应用于我们的系统,将I2S数据传输至SPDIF (AES编码数据)。

线路驱动器输出与CMOS缓冲输出到DIT外部逻辑之间有何区别? 线路驱动器是否用于驱动长电缆(远端)  和用于驱动电路(近端)的CMOS缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    欢迎参加e2e论坛,并对延迟响应深表歉意。

    就BLS (块启动)使用而言,在某些应用中,可能需要控制传输的AES3帧边界的精确计时。

    作为输入,BLS引脚可用于强制执行块启动条件,即通过为下一个数据帧生成Z前导码来启动新的通道状态块和用户数据。 BLS输入必须与同步 同步时钟,如DS中图12所示。

    希望这能澄清BLS/同步PIN的使用。