This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:PCM1808的采样率范围

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/684438/pcm1808-the-sample-rate-range-of-pcm1808

部件号:PCM1808

大家好,

您能否帮助检查我们是否有采样率的范围要求? 换言之,如果典型采样率频率为48kHz,而我测试实际采样率频率为47Khz,如何判断实际采样率频率是否正常?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fery,

    通常,我们不会提供一个范围来确定采样率是否正确,预计它将尽可能接近标准采样率(即 48kHz)。 我曾看到过某些设备检测到1 % 以下变体的错误的情况,而其他设备则更灵活,能够接受更大的变体。 由于PCM1808是一款相当老的设备,因此要确定此范围变化是否在某处可用将非常复杂。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师