This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC32:如何将其连接到PCTO配置编解码器

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105, TLV320AIC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682790/tlv320aic32-how-to-connect-it-to-pcto-configure-the-codec

部件号:TLV320AIC32
主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3105

您好,

我正在尝试使用 tlv320aic32irhb音频编解码器芯片(注释不是EVM)。  

1)如何连接到PC以配置ADC和DAC等的内部增益? 是否有一些UART方法来执行此操作?

2)还想知道 此音频编解码器是否可以在3.7V电池上运行? 而aic3206编解码器又如何呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    V Pot,

    1. TLV320AIC32与我们的TLV320AIC3105兼容。 如果为AIC3105订购EVM,则可以交换IC并使用AIC3105 GUI对其进行测试。
    当然,AIC3105是AIC32的更新版本,具有改进的DAC SNR,扩展的路由和扩展的AGC功能。 大多数寄存器都是相同的,但在AIC32上没有寄存器103-109。可能还有其他细微的差异,但它们并不在脑海中。

    2. 3.7 超出了TLV320AIC32的AVDD和DRVDD的推荐工作条件。 建议的最大值为3.6V。如果您使用某种类型的LDO,则可以正常工作。

    TLV320AUC3206可与1.8V IOVDD和AVDD一起运行。 因此,使用具有某种降压/LDO的3.7V电池将是很好的选择。 AVDD/IOVDD对于此设备的建议最大值也为3.6V。 因此,对于此配置,您需要使用与上述相同的LDO


    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve,

    感谢您的回复。

    1)我已经有一个具有板载aic32的EVM。我的问题是,如果我使用aic32制作PCB,如何将其连接到计算机以配置编解码器设置? 我知道i2c界面是一种方法。但我找不到有关如何执行此操作的详细文档。

    2)那么,如果aic3206的电压要求为1.8V,我是否可以假定3206的音频输出增益小于aic32? 因为aic32可以在3.3V上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    V Pot,

    1)没有详细的文档说明如何执行此操作,因为数据表涵盖I2C通信, 这就是您与编解码器的通信方式。如何选择通过I2C进行通信完全由您决定。我们已经在各种不同的终端设备中看到了这些编解码器,其中一些具有非常强大的处理器,可以处理寄存器配置, 有些处理器配置寄存器非常简单。
    如果您只需要一个配置寄存器的处理器,MSP430将正常工作。 您可以将JTAG连接器放在电路板上,以便在需要更改配置时对MSP430进行重新编程。

    2.对,我只是重读了我的帖子,发现我错了,AVDD不能是3.3V。 (但IOVDD可以) AIC3206的全屏输出小于AIC32。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve,

    感谢您的澄清,

    1)我不打算立即更改编解码器寄存器。 我想一开始就连接PCB一次,连接到电脑/笔记本电脑。 我还需要一个处理器吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电压电位计
    如果您计划使用GUI对寄存器进行编程,则需要EVM。 EVM使用TI TAS1020B,它是已停产的USB音频处理器。 此器件处理CPU和EVM之间的通信以及USB音频流。

    在我看来,使用微控制器非常简单,尤其是当您不需要随时更改任何内容时。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,您会仔细研究。