This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TPA3251问题

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TPA3250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/679159/tpa3251-tpa3251-issue

部件号:TPA3251
主题中讨论的其他部件: TPA3250

您好,

我的产品使用TPA3251,PBTL输出,电源,34V,负载为4欧姆,生产量大,但发现输出问题,每100个就会发现1个。更换电路板新装置时也可以。  

原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Darren:
    我们正在对此进行调查,稍后将与您进行讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Li,

    我以前从未见过TPA3251存在此类问题。 它是否发生在正弦波的每一个正极侧? 您是否查看过PWM输出以了解此异常期间PWM行为是什么?

    您是否已物理检查针脚的焊接接头以确保没有问题?

    在我看来,当抽样中的信息或时钟不正确时,似乎更像是发援会可能发生的事情。 放大器的音频源是什么?

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin,您好!

    所有问题板都发生在正弦波的每个正极侧。

    焊料没有问题,我有没有把问题的装置下来,焊到好的板上,还是一样的。

    音频源是模拟信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

    将R40(10K),R41(10K)替换为0欧姆,输出波形正常。但EVM 原理图具有 这些电阻,数据表 输出C,D连接到GND, 这有什么作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Li,

    R40和R41在早期EVM上,但我们已经移除了这些电阻器。 它们会在输入端产生足够的噪音,从而影响PBTL模式下的TPA3251操作。 在PBTL模式下,建议将输入C和输入D直接绑定到GND。

    这是否意味着输出中的伪影消失?

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我们正在进行老化测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin,您好!

    感谢您的回复,但存在问题。

    TPA3250是相同的连接方法吗? 有什么影响?

    TPA3250也有类似的情况,因此我将输入C,D置于GND,但听起来不同。

    我发现移除PVDD去耦电容器或将105更改为103,问题消失。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您在TPA3250上遇到了什么问题?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    TPA3250,PBTL输出。

    如果将散热器放在某些PCB上的TPA3250上,输出有问题, 原理图如上所示。将输入C,D连接到GND Direct,或者卸下PVDD 去耦电容器(105),或者将去耦电容器更改为103,输出良好,但我觉得声音不同。 这些做法有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    添加散热器不会导致问题,除非您以电气方式连接到设备针脚或以机械方式过度压缩设备。 更改PVDD保护罩时,您是否查看过靠近设备的PVDD? 您是否看到振荡或伪影? 您是否可以测量THD或客观地测量声音变化?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    感谢您的回复。

    卸下PVDD保护罩后,输出正常,证明散热器未连接到设备针脚或过度压缩设备。

    1,当输入C,D直接连接到GND时,声音不同, 是音调,感觉低音不足。 那么,当将C28,C27更改为0欧姆时会有什么影响。

    2,拔下PVDD保护罩或将保护罩更改为103时,输出正常,听起来没有什么不同, 所以我可以这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    R40和R41是否为0欧姆? 如果不是,则应为0欧姆。

    我看不到C27和C28 0欧姆的制作有问题。

    我建议在PVDD上使用一些电容器,但电容值取决于您的系统。 只要PVDD上的103对您来说是好的,就应该是好的。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我要结束这条线。 如果您需要更多帮助,请创建一个新的。

    此致,

    -Adam