This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:针对音频问题进行了优化- TP3054替换

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106, TLV320AIC1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/684123/tlv320aic3106-optimized-for-audio-question---tp3054-replacement

部件号:TLV320AIC3106
主题: TLV320AIC1106中讨论的其它部件

在下面的主题中,TLV320AIC3106被认为是针对音频进行了优化-这具体意味着什么?

我们还有另一个替换TP3054的实例,我们正在寻找最佳选择

https://e2e.ti.com/support/interface/industrial_interface/f/142/t/63.1953万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    您链接到的线程与AIC1106有关,而不是AIC3106。 话虽如此,我不知道我是否同意1106已针对音频进行了优化,而TP3054没有。
    从我的角度来看,AIC1106是TP3054的下一个合理的步骤,重点是个人手机/电话。 (大约2001年)因此,电源性能得到改善,VCC要求降低。

    关于TLV320AIC3106,如果您需要A-law压扩功能,则该设备不具备该功能。 如果这是必需的功能,请考虑LM4.935万或LM4.9352万。 这两种设备都是出色的设备,具有很大的灵活性。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是TLV320AIC1106 -对不起,我输入了错误。 感谢您的迅速回复!