This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:故障必须是拉高还是不是

Guru**** 2423170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/684156/tpa3128d2-fault-must-be-pull-high-or-not

部件号:TPA3128D2

您好,先生,

如果是TPA3128,请帮助检查故障针脚,它必须处于拉高位置,或者仅连接到SD是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ray,
    FAULTZ引脚通常通过一个100kOhm电阻器驱动至高电压。 连接FAULTZ和SDZ引脚允许FAULTZ引脚功能自动驱动SDZ引脚低电平,从而消除短路保护闩锁。 对于此用途,SDZ和FAULTZ引脚只能使用一个上拉电阻器。 请参阅我们的EVM设计:
    www.ti.com/.../slou457.pdf

    此致,
    郑少文