This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:GUI驱动程序问题

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/679075/tlv320aic3109-q1-gui-driver-issue

部件号:TLV320AIC3109-Q1

我们正在其T-Box中推广AIC3109。 我们在使用EVM的GUI时遇到如下问题,我的操作系统是Win10。 请提供帮助吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道如何运行regsvr32.exe,请告诉我详细的步骤。谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne,我们已通过电子邮件联系我们。 我将保持这一主题的开放性,并发布我们的发现。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Wayne:

    现在,请按照下面的步骤操作。 我们需要更新GUI安装程序以实现Windows 10兼容性。  但您现在应该能够安装GUI。

    因此,右键单击安装程序.exe文件,然后单击"troubleshoot compatibility"(解决兼容性问题)

    然后按照故障排除提示进行操作 ,最后询问 您是否要尝试建议的设置。 选择此选项。

    然后,您应该能够在Windows 10上安装GUI。

    此致,  

    -Steve Wilson