This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:6MHz XO OSC

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/683219/pcm2912a-6mhz-xo-osc

部件号:PCM2912A

您好,  

由于空间限制,我想为PCM2912A使用外部6MHz晶体OSC,而不是晶体谐振器。 数据表提到他们不建议这样做,因为您不能使用sspnd来禁用时钟。 根据DS中的9.3 .11.4 部分,当PCM2912A在大约5毫秒后在总线上看到持续空闲状态时,将进入挂起状态。 如果在此暂挂状态下仍有6MHz的输入时钟,是否会出现问题?  

谢谢!

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Amy,

    在挂起状态下离开时钟应该没有问题。 PCM2912A要求在编解码器运行时运行的6MHz时钟应有效;设备在通电时丢失时钟源是不健康的。 这不是使用晶体谐振器的问题,因为PCM2912A始终接收时钟源。 只要时钟信号在编解码器运行的所有时间内都有效,并且数字电平符合数据表的推荐操作条件,就可以使用晶体振荡器。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Diego。 我能想到的唯一问题是编解码器的电源将先于osc的电源。 这是否会导致问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Amy,

    如果设备在振荡器之前通电,编解码器可能会出现故障,则设备自通电以来需要时钟。 很遗憾,在上述情况下,我们无法保证设备的正确性能。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿Diego,有没有办法将编解码器的启动延迟到参考时钟启动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Amy,

    遗憾的是,在提供时钟之前,设备没有信号来保持设备 ,因此无法进行此操作。 可能的一个选项是在提供时钟之前将Vbus保持在2.5V以下,因为它将保持内部复位顺序。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢。 我要用一个6MHz的晶体谐振器。

    Amy