This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861:差分输入-缺少n或p通道不会产生差异

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/683836/pcm1861-differential-input---missing-n-or-p-channel-doesn-t-make-a-difference

部件号:PCM1861

您好,

一位朋友建议使用PCM1861的单端测量选项和差分模式。

因此,首先在单端模式下分别测量p和n个通道

然后在差分模式下测量。

如果所有3个测量值都正常,则我们得出结论认为信号正常

你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rifo,

    可以使用这种方法,因为此分析将决定差分输入的所有连接是否正常。 这需要通过更新MD2,MD5和MD6配置引脚来选择用于每个测试的设备输入。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师