This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624A:TAS5624A:如果PVDD低于12V,将会发生什么情况

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/683896/tas5624a-tas5624a-what-will-happen-if-pvdd-drops-below-12v

部件号:TAS5624A

尊敬的先生:

我的客户希望确认PVDD低于12伏的后果。

在数据表中,建议的PVDD最小工作电压为12V,但欠压保护的典型限值为8.5V。

 谢谢。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chin,

    如果PVDD低于推荐的12V最小值,我们无法保证数据表中列出的设备性能。 UVP低于12伏的原因是,在强劲的音乐瞬态或类似情况(也称为滞后)期间,这使设备的电源短暂下降。

    此致,

    -Adam