This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:输出功率PBTL至8欧姆

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221, TPA3245, TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/683501/tpa3221-output-power-pbtl-into-8-ohm

部件号:TPA3221
主题中讨论的其他部件: TPA3245TPA3220

我正在设计一个单声道放大器,它在1 % THD时将50W连续输出到8欧姆,而且TPA3221似乎可以工作,但我只能在数据表中看到4欧姆或更低的数据(对于PBTL配置)。 您能否确认此设备适用于此应用程序? 当RL=8欧姆时,您是否能够向我显示PBTL数据表的图形? 此外,在该应用中使用TPA3245是否具有与TPA3221相比的优势,除了TPA3245的噪声性能稍好之外?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ravi,

    PBTL模式最适合降低负载(如4或更低),因为我们在输出加倍后具有更多可用电流。 我建议使用TPA3221上的新BTL x 1模式。 这样,您就可以获得50W单声道1 % THD。

    TPA3221与TPA3245相比的另一优势是功耗更低。 TPA3221是一种更新的工艺技术,更适合于电池应用或需要注意空闲电流的应用。 使用头部模式可在怠速下实现较低的占空比。

    如果您希望我们在完整的EVM中安装TPA3221,它使用散热器,或者我们在完整的微型EVM中安装TPA3220 (降压版,无散热器)。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我没有注意到1xBTL选项。