This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5753MD:TAS5753MD i2c地址和所需的启动寄存器

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5753MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/683561/tas5753md-tas5753md-i2c-address-and-required-startup-registers

部件号:TAS5753MD

您好,

我有两个问题与提出TAS5753MD主板有关。

1) TAS5753MD响应7位i2c地址0x2B (例如,我从reg 1中回读了正确的设备ID),并通过逻辑分析器进行了确认,它是主板上唯一的i2c设备。 我注意到这是一个0x56的右移,这让我很想知道数据表是否错误地将0x56列为7位地址,而它实际上是"8位"地址。 如果没有,有什么想法可以重新规划? (我没有故意尝试更改地址。)

2)除了启动顺序中指定的寄存器(示波器微调和退出关闭)之外,必须配置哪些其他寄存器才能使回放功能正常(甚至50 % 占空比切换)? 在我阅读时,只有主卷寄存器0x07需要更新,我是否遗漏了任何内容?

 Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Matt,

    关于I2C问题,您观察到的是预期的。 设备由唯一的7位从属地址加一个R/W位进行寻址。 请确保正时顺序与数据表7.6 部分中的数字相同。

    在8.2 .1.2 .5.1 一节 中,介绍了启动顺序要求。 您 需要 遵循它。 需要注意的一点是,请在DAP配置之前将输出静音,并在退出关闭后取消输出静音。 您是否有TAS5753MD EVM板? 如果是,您可以通过EVM和PPC GUI轻松生成配置文件。 请找到随附的BTL模式配置文件以供参考。

    e2e.ti.com/.../TAS5753_5F00_BTL.txt

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    感谢您的确认。 在这种情况下,我必须坚持数据表不正确。 如果I2C地址为0x2B,则应将其打印在数据表中。 尤其是数据表明确显示"7-bit address"(由于所有i2c地址都是7位或10位,因此是冗余的)时。 如果将地址向左移动一位以容纳读/写位,则它不再是一个7位地址。 在Total Phase网站上有一个很好的应用说明。

    对于启动顺序,感谢您提供文本文件和确认。 我今天确实可以播放。 我最近在连接EVM板时遇到一些问题,但如果我无法解决该问题,我将打开单独的线程。 一如既往地感谢您的帮助。

    最佳,

    马特