This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825M空闲电流

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/683700/tas5825m-tas5825m-idle-current

部件号:TAS5825M

您好,支持团队,

我们想知道,具有不同PVDD (7.4V至20V)和不同扬声器负载(4至8欧姆)的放大器的空闲电流是多少。这是因为规格没有详细说明。

祝您好

低开氏度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kelvin,

    除PVDD电压外,空载电流还取决于LC滤波器配置,PWM频率和调制模式。 更大的电感器和更高的PWM频率使空闲电流更低。 1SPW模式或混合模式也会提供比BD模式更低的空闲电流。 我们正在为此生成详细的应用说明,并将在不久后发布。 目前,请在下面查找数据:

    此致,

    郑少文