This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4184:输出端口定时处于旁路模式

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/683382/src4184-output-port-timing-in-bypass-mode

部件号:SRC4184

您好,

我们的客户对SRC4184有疑问。
我要为客户发布问题:

1)

在旁路模式下,BCKI/LRCKI信号不会直接路由到BCKO/LRCKO。
它们在内部处理,就像正常操作一样。

这是否正确?

2)

如果出现"图6. 输出端口定时"应用于旁路模式?


提前感谢您的参与。

此致,
Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takishin,

    输出端口计时应适用于在旁路模式下配置的设备。

    关于BCKx/LRCKx信号,它们应在旁路模式下直接路由。 不确定我能否完全理解第一个问题。 请您澄清一下吗? 谢谢。

    此致,
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ravi:

    感谢您的回答。

    在旁路模式下,输出端口基于串行端口模式(Modex[2-0]针脚)的设置,不是吗?

    此致,
    Takishin