This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:THD+N范围

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/683445/tpa2011d1-range-of-thd-n

部件号:TPA2011D1

大家好,

客户衡量THD+N,但他们不确定该值是否合理。

以下是他们的测量结果:

规格:VDD = 5V,THD = 1 % ,Po = 1.46W,Vrms = 3.41V

结果:Vrms = 3.41V,THD = 1.72 %

规格:VDD = 5V,THD = 10 % ,Po = 1.8W,Vrms = 3.79V

结果:Vrms = 3.79V,THD = 11.53 %

 

您认为这种结果是否正常?

谢谢你。

此致,

意愿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    查看数据表中的图13时,您会注意到,从1W开始有一个陡峭的边缘,其中变形急剧上升。 这是输出开始剪辑的时刻。 您可以看到,分别具有1 % 和1,72 % 以及10 % 和11.53 % 的点在曲线上非常接近。 因此,您所看到的是常见的生产公差。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我想你使用的是8欧姆,如果是的话,这种变化是由于零部件公差而发生的。 例如,载荷值是否准确? 可能值为8.2 欧姆,这会改变测量值。 我认为这是正常的。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师