This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:内部ADC的TLV320ADC3101过程模式

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/683014/tlv320adc3101-tlv320adc3101-process-mode-of-internal-adc

部件号:TLV320ADC3101

鹿

询问TLV320ADC3101,它集成了两个ADC,但它可以支持3模拟音频输入"通过选择每次只打开每个运算放大器的一组开关,输入可以有效地多路复用到每个ADC PGA通道",数据表P28中显示。

我的问题 是:这3个输入信号是否 同步传输?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,ADC3101的输入将同时传输到选定的ADC。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego
    ADC3101的3路输入是否可以由2个ADC同时传输,没有任何延迟? 以及如何?

    顺便说一下,我的应用 场景:两个模拟MIC输入加上一个喇叭输出回波作为参考信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    只有通过混合信号才能同时使用三个输入,由于此部分是立体声ADC,因此不能将三个单独的输入同时传输到数字接口。 我之前的评论是指从模拟输入引脚到ADC前端的信号转换  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师