This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:TLV320AIC3110

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/683372/tlv320aic3110-tlv320aic3110

部件号:TLV320AIC3110

主席先生,

我们将 第1页/注册42 (0x2a)设置为0x00,它应该意味着静音(无输出声音),因为D2为"0",但我们仍然可以听到扬声器的声音。

您是否知道我们可以检查什么?

谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊恩

    几件事。 第一个是确保您听到的声音的扬声器是左侧扬声器。 AIC3110是一个立体声设备,SPL由pg1/Reg42控制,但SPR由PG1,Reg43控制。

    如果它是左寄存器,则应读回reg42的值,以确保您已向其写入数据。

    PG1/寄存器38和39是SPL和SPR的模拟音量,您也可以在此处静音。

    此致,
    -Steve Wilson