This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:3线模式下的SDAC设置

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/683487/pcm5121-sdac-setting-in-3-wire-mode

部件号:PCM5121

你(们)好

SDAC的默认设置为0。 (主时钟(PLL/SCK和OSC自动选择)

但是,如果假定采用3线操作,则会选择PLL时钟。

如果使用3种有线模式,是否可以由用户将SDAC设置为001 (PLL时钟选择)?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Usui-san,

    SDAC的默认配置为自动选择,这将在3线配置中选择SCKPLL MUX的输出。 在3线配置模式中,SCKPLL MUX会选择PLL输出。 因此,无需更新SDAC值,因为已选择PLL。

    谢谢!
    保罗