This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:PBTL模式下的输出功率与THD+N

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/683058/tas5717-output-power-vs-thd-n-in-pbtl-mode

部件号:TAS5717

Shawn您好!

客户希望查看性能图表,THD+N与频率

在PBTL模式下输出20W至4欧姆负载。

数据表中的图形基于BTL模式下的8欧姆。

您能帮您提供吗?

谢谢你。

此致,

刘若

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    Adam将帮助您收集这些数据,并在稍后向您展示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     将,

    我不确定您想要的PVDD,所以我假设是24V。 这是数据。 如果您需要其他数据,请告诉我。

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    12伏。 我认为它能够提供支持,对吗?

    此致,
    意愿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     将,

    设备无法在低于18V PVDD的情况下输出20W。 以下是更新的图解,包括18V至24V。 如果您需要其他数据,请告诉我。

    此致,

    -Adam