This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:ADC的输入阻抗

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682687/pcm9211-input-impedance-of-the-adc

部件号:PCM9211

您好,

PCM9211中ADC的输入阻抗容差是多少?

通过使用ADC结果和外部电阻分压器进行反向计算,我的客户发现在10个不同的IC中,它的电阻从8.5 千欧到10千欧不等。

谢谢!

此致,

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

    我必须与设计/产品团队进一步探讨这一点,以了解ADC模拟输入的输入阻抗容差。 我收到有关该更新的更多信息后,我将立即获得更新。


    此致,谢谢!
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ravi:

    感谢您的帮助! 我预计何时可以收到您的更新?

    此致,

    徐耀华