This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1-Q1:输出波形异常

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682497/tpa6211a1-q1-output-wave-is-abnormal

部件号:TPA6211A1-Q1

您好,

我们的KMM客户正在使用TPA6211A1-Q1。 故障部件的现象是:输出波形值非常小。 输入波形和电源正常。 有关详细信息,请参阅附件。

此故障的原因是什么? 是否需要进行FA测试?

Kevin Xiong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    TPA6211是否过载? 您连接了什么输出负载? 芯片是否变热? 是否已将散热垫正确焊接到接地平面?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    您是否知道设备的电流消耗或功耗? 如果不是,您可以测量结果并告知我结果。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    TPA6211未过载。 输出负载为扬声器。 芯片不热。 散热垫已正确焊接到接地面。
    只有一个芯片存在此问题。 当我更换另一个芯片时,此问题消失了。
    您还有其他建议吗?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    输出信号不仅非常小,而且还会被截短。 这就是输出的外观,它被过小的负载电阻过载或过热并进入热关闭状态。 可能是连接到扬声器的电缆或扬声器本身的某个地方有短路? 如果您从输出端断开扬声器连接,示波器上的错误是否消失?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,
    当我更换另一个新芯片以更换故障部件并保留电缆和扬声器时,输出波形变为正常。 如何解释?
    谢谢。
    Kevin Xiong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,
    扬声器为8欧姆。 我们可以确认负载正常。
    谢谢。
    Kevin Xiong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    我认为芯片损坏了,可能是对另一个电路或类似电路的更高电源短路。 您是否有关于此芯片的更多信息,如功耗,THD+N等?
    您需要考虑的是,如果只有一个芯片出现故障,则很难确定故障原因。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    我同意Jos é 的观点。 芯片似乎已损坏。 这可能是焊接错误或其他问题。

    现在,您应该对新芯片执行一些测试,以确定错误是否重复出现。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是的,芯片必须损坏。 那么,继续FA程序又如何呢? 客户想知道原因。
    谢谢。
    Kevin Xiong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    您应联系当地销售办事处以执行FA流程。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师