This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:通过FCC第15部分B测试的PBTL /单声道模式布局建议

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/683268/tpa3116d2-pbtl-mono-mode-layout-suggestions-for-passing-fcc-part-15-b-testing

部件号:TPA3116D2

您好,

我的TPA3116D2设计采用PBTL模式驱动4欧姆负载。 我找不到任何示例说明如何为这种设计(使用2个电感器)设计PCB。 具体来说,我需要设计好EMC并通过FCC第15部分B。EVAL主板声称这样做,但他们没有提供有关条件(PVCC,功率输出电平等)的信息,我认为它不是在PBTL模式下。 在桥接至电感器之前,输出的布线是否应分别到达各自的缓冲器(如EVAL板上)? 我们非常感谢您提供任何建议。

谢谢!

格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Greg,
    TPA3116D2能够以足够的余量通过CISPR B EMI测试。 通常,我们使用2*1W/4W/10W输出功率和高至24V电源进行测试。 请在每个输出引脚上添加缓冲器,以最小化PWM输出上的振铃。 您可以在本文档中找到更多信息: www.ti.com/.../slva255.pdf
    有关PCB布局设计指南,请参阅数据表中的10.2 部分。 这是BTL模式示例,但大多数描述也适用于PBTL模式。 确保LC安装器到设备GND针脚的回路尽可能紧。 如果您需要,我们可以帮助您查看PCB设计。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Greg,

    TPA3116D2的数据表和EVM的数据表包含非常有用的信息,可帮助您解决问题。 是的,请按照EVM的建议进行操作:直接在EVM板的输出处连接两条线路,或者换言之,在单个LC滤波器和Zobel网络的后面连接两条线路。

    Kai