This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:192kHz 24位I2S至线路输出问题

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682625/tlv320aic3254-192khz-24-bit-i2s-to-line-out-problem

部件号:TLV320AIC3254

你好

我们使用TLV320AIC3254遇到问题,需要您的帮助。

问题是音频源192KHz 24位I2S音频输出DSP将听到噪音,没有DSP声音是好的。

I2S输入MCLK为49.152MHz (或24.576MHz),BCLK为9.216MHz (或6.144MHz)。 WCLK为192KHz。

我们使用下面的CS GUI Set Playback / PLL / Divers作为参考。 此设置 的声音很好。

当我添加PPS GUI 设置时,会有噪音。 请参考下面的内容,并提供您解决此问题的建议。 谢谢~

cs GUI播放

CS GUI PLL

CS GUI分隔符

PPS GUI

音频噪音

e2e.ti.com/.../11_2D00_Mozart-Divertemento-in-D-Mov-1.wav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AJ,

    乍一看,我认为这个问题与缴费灵所用的架构有关。 框架选择决定了所使用的插值和抽取过滤器的类型;什么会影响所支持的采样率和指令周期功能。 对于192KHz操作,所需的框架是AIC3254App2x1x,在您的应用中,您使用的框架适合于高达48kHz的采样率。 请更改PPS中使用的框架并验证噪音问题是否仍然存在。  

    有关框架的更多信息,您可以右键单击该块,然后单击“帮助”。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    我们将尝试一下。 所以,如果我们想改变我的设备的采样率,它需要下载不同的PPS?

    或者,您是否有任何良好的方法来快速更改它? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Diego。

    你好。 感谢您的帮助。 我还有其他问题需要您的建议。

    当我基于192KHz采样率并在PPS中添加EQ功能时,将获得超过100 % 的资源问题。

    请参阅以下内容。 您是否有任何建议或设计限制? 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AJ和Jerry:

    为了更改框架,应删除流程流中使用的所有块。 不从头开始创建流程流的常见做法是剪切块,更改框架并粘贴块。

    您在使用参数均衡器块时看到的问题 是设计限制;使用更高的采样速率时,miniDSP资源需求会增加,从而减少可用的指令周期。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Diego。
    感谢您的信息和支持。~