This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105EVM-K:TLV320AIC3105EVK

Guru**** 2435730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/694020/tlv320aic3105evm-k-tlv320aic3105evk

部件号:TLV320AIC3105EVM-K

您好,

我们正在尝试将TLV320AIC3105EVM连接到i.MX6ULL处理器板,以实现我们的项目目标之一。

我们面临的问题是,音频编解码器板的其中一个未检测到USB。

USB板中 有一个LED指示USB活动,但在移动时也不发光。

请建议如何尽早调试此问题。

注:我们总共有两个TLV320AIC3105evk,如果尝试插入问题可疑评估USB板,则它还没有与i.MX处理器板连接,但该评估USB板没有问题。

现在我们想知道与i.MX处理器板连接的主板是否出现了任何问题。请建议如何进一步操作。

现在,我们对将工作中的EVM板连接到处理器有疑问。

此致,

Namith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Namith

    您能否介绍一下您与i.mx处理器连接的AIC3105EVM板? 您是如何做到的?

    USBMODEVM板在PCB上有TAS1020B USB处理器,它处理GUI和编解码器之间的所有I2C通信。您是否已禁用此功能?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Namith,我还没有收到您的回复,所以我假设您已经解决了这个问题。如果我能提供任何帮助,请告诉我
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们需要为编解码器HPLOUT和 HPROUT连接8欧姆扬声 器以进行测试。请问我们可以连接到编解码器的扬声器负载。

    等待快速回复。

    此致

    Namith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Namith

    HPL和HPR输出的8欧姆太低。 最小值= 16欧姆单端。 如果运行差速器,则最小值为32欧姆。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    我有两个8欧姆扬声器,正如您所建议的,我已制作了16欧姆扬声器,但连接了两个8欧姆的串联扬声器。

    已将扬声器连接到HPLOUT和HPLCOM,即单端配置。

    但当我们从TI GUI播放而不是通过扬声器播放时,它是在耳机中播放。

    如果要更改扬声器,请告诉我。

    此致,

    Namith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Namith

    你必须解释你的设置。   我假设您在谈论耳机输出, 没有"扬声器"输出, 有两个线路输出和4个耳机输出。   耳机输出的阻抗很低,正如我所说的, 它们也可以用于小型扬声器,但功率会很低。

    请告诉我您正在尝试做什么,我将尽最大努力帮助您。

    此致,

    -Steve