This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:TAS3251,TAS3251EVM

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, TAS3251EVM, MSP-EXP430FR2433
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/694148/tas3251evm-tas3251-tas3251evm

部件号:TAS3251EVM
主题中讨论的其他部件:TAS3251MSP-EXP430FR2433

您好,  

我有一些关于 TAS3251和TAS3251EVM的问题

我想将TAS3251与TAS5756一起使用。 它们与I2S输入和I2C连接。 两种方法都可以通过关闭和打开它们来工作;内存仅保留在TAS3251上。

3251的I2C地址是W98 x 5756和W94。

使用TAS3251EVM评估卡MPS430,IT能否管理具有不同地址的两个不同TAS?

作为解决方案,您会提出什么建议? MPS430是否默认为音量,输入选择,静音等基本命令提供预编程选项?

关于TIMSP430微控制器:功能如图5所示。  TAS3251EVM 原理图(第2步,共6步) SW-MUTE SW-VOLUP -VOL DN...等,已在微控制器中设置,或者它们是否需要为每个安装的组件进行编程?

提前感谢您的参与,

Eugenio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eugernio:

    是的,如果修改了代码,MSP430将能够处理这两种器件。 目前,它将只写入具有编译到MSP430代码中的指定寄存器映射内容的TAS3251。 该卷还专门设计用于TAS3251音量控制,需要进行修改才能与TAS5756配合使用。

    如果您要使用TAS3251,TAS5756和MSP430创建设计,这不是问题。 MSP430可以轻松处理此设计,具体取决于您需要的I/O和闪存大小(您要存储多少系数集?) 您可以使用更小/更便宜的MSP430。

    如果您要修改当前的TAS3251EVM代码,将TAS5756的寄存器配置和静音添加到当前MSP430代码将非常简单,但音量控制则更复杂。 它目前从TAS3251读取音量并根据请求的方向进行相应调整。 TAS5756将在不同的寄存器位置设置卷。

    我正在努力发布TAS3251EVM MSP430的代码,但尚未准备就绪。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Justin。

    感谢您的回答。
    等待TAS3251EVM MSP430的代码,我将向您介绍我的项目,这些项目都基于I2S数字输入TAS放大器,以及具有立体声,单声道,双放大,四放大配置的各种系统。
    我设计了一个单TAS和一个双单声道版本的立体声版本,两个TAS5756,我还想制作一个TAS3251的立体声版本。 以及始终带有TAS3251的双单声道版本。
    内部miniDSP的体系结构非常令人满意,并且提供了大量的灵活性,非常适合我希望实现的目标,使用DSP放弃我的旧项目。 我发现TAS的质量要高得多,拥有具有预设代码的MSP430微控制器将是完美的选择,从而使项目更加灵活和快速。
    请告诉我您的想法。

    非常感谢,

    Eugenio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eugenio:

    这听起来就像是我们的D类部件和MSP430的完美应用。 一旦您按照所需的方式配置了设备,我们的GUI允许您以I2C寄存器值的C代码导出头文件。 头文件还提供了一些有关如何读取数据结构的说明。 根据所选MSP430中的可用内存,您可以有多个或不同的音频配置文件。 很遗憾,我没有准备好代码,也没有获得发布批准。 请查看指南,如本应用说明 :www.ti.com/.../slaa605a.pdf

    虽然它位于较旧的GUI和设备上,但过程相似。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Justin。

    我有仿真器MSP-EXP430FR2433。

    这对该案例是否有用?

    谢谢

    Eugenio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eugenio,

    是的,您应该能够按照Justin上面的建议使用该功能来完成。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。 是否可以获得TAS3251EVM的Gerber文件?

    最佳,  

    Eugenio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin,您好!
    我无法连接MSP430。 它最初进行通信,但随后显示以下错误:

    TI MSP430 USB1/MSP430
    连接到目标时出错:
    未知设备

    有什么建议?
    谢谢你

    Eugenio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我最终解决了上述安装 CSS.V6的错误。

    最佳,

    Eugenio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eugenio:

    感谢您的更新,请创建包含新问题的新主题。

    Justin