This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255关机问题。

Guru**** 2535880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/703575/tpa3255-tpa3255-shut-down-issue

部件号:TPA3255

您好:

客户使用TPA3255,输入51V DC,输出4XSE (2欧姆)模式。 如数据表中所述,它可以输出4X80W (51V 2R负载)。

使用1K信号测试PCBA,将输出功率设置为4X60W,系统通电后,它将关闭约10秒,测试散热器,温度为50C。

如何提高输出功率。

e2e.ti.com/.../4062.AMP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Henry,

    工作时,CLICK_OTW引脚处于什么状态,设备关闭时,故障和CLICK_OTW引脚处于什么状态?

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin,您好:
    clop_OTW在运行时是高电平的,当设备关机时也是高电平的,当设备关机时故障电平低。
    将负载更改为4OHM,AMP可以工作。 但我们要驱动2OHM负载。 是否有任何参数需要调整。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Henry,

    对于关闭CLING_OTW =1和FAULT=0时的情况,这是欠压或过载错误情况。 我看了一下示意图,没有什么东西会跳到我身上。 如果电阻为2欧姆,则更有可能在SE模式下遇到过载情况。 所以我有几个问题。

    您的电源提供的电流是多少,在操作过程中是否完全松弛?

    您是否查看过示波器上的音频输出,以查看是否在部件关闭之前出现任何异常?

    对于4欧姆测试案例,每个通道的输出功率是多少?

    散热器和设备之间的热量接口是什么?

    您是否在EVM上测试过此场景?

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Henry,

    由于此线程中没有任何活动,我将关闭它。 如果仍有问题,请启动新线程。

    Justin