This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706C:可以音量增大或音量减小。

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/704043/pcm2706c-can-t-volume-up-or-volume-down

部件号:PCM2706C

您好,

我的客户正在使用PCM2706C,I2S作为通信。

按键不能调高或调低音量。 但是静音键可以正常工作。

如有需要,我可以将原理图发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PCM2706C通过USB连接到Windows平台计算机。 并通过I2S连接到音频放大器。
    计算机知道已按下音量增大或减小键,因为其音量图标会相应更改。
    我不确定我的理解是否正确,不是设备本身会相应地更改音量,而是计算机输出包含音量信号的USB信号来控制音量, PCM2706C只能将信号转换为I2S,所以可能是计算机本身不能输出正确的信号,对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Howard:

    PCM2706C的音量键控制主机系统中的音量级别,而不是I²S输出的实际音量,这些数据实际上是由通过USB总线计算出来的。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迭戈,
    我不确定主机系统中的音量大小,它与通过USB总线发送到PCM2706C的数据是否相同?
    我可以说问题是由计算机的软件引起的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍华德

    PCM2706C的音量控制更改USB音频设备的主音量混合器,因此用于播放音频的软件可能不会受到此更改的影响。 是否可以使用不同的软件来查看音量键是否改变了输出振幅?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您看过我们的原理图吗? PCM2706C按增大音量键或减小音量键与计算机声音进度条显示不同步。 如何解决这个问题?