This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3244EVM:PFFB参数

Guru**** 2813245 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/692919/tpa3244evm-pffb-parameters

部件号:TPA3244EVM
主题中讨论的其他部件:TPA3244

我认为PFFB电路会损坏TPA3244的输入级(INA/INB/INC/IND)。

当带PFFB电路的TPA3244板接通电源时,TPA3244出现故障。 (/FAULT引脚=低)

例如,一个(IND)输入引脚与其他输入引脚(如下图)的偏置电平不同。因此,出现了故障。

当不带PFFB电路的TPA3244板接通电源时, TPA3244未发生故障。 (/FAULT引脚=高)

是否有任何建议的解决方案和想法?

PFFB电路的组件值与推荐的组件值相同,但R_In除外(820欧姆,而不是2.7千欧姆)。

图1。 INA (黄色),INB (蓝色)

图2. INC (黄色),IND (蓝色)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeffrey,

    您能解释一下Rin从2.7k变为820吗?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    我已经在TPA3244 EVM上测试了PFFB电路,如建议的组件值。
    但是,当R_In为2.7千欧时出现故障,当R_In为820欧姆时未出现故障。
    因此,我将R_In从2.7千欧更改为820欧姆,输出功率没有问题。
    您是否有任何解决方案?

    此致
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeffrey,

    您是否能够解决此问题? 我的同事提到他对你作出了回应。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    这一问题至今尚未得到解决。
    我希望你的同事对我作出回应。

    此致
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeffrey,

    您是否将四个Rin电阻器全部更改为820?

    您是否尝试过使用原始值的第二块板?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    是的,所有四个Rin电阻器都已更改为820欧姆。
    我尝试在第二块板上应用原始Rin电阻值(2.7千欧),但故障再次出现。
    此PFFB电路不能用于TPA3244应用?
    如果可以使用,请告诉我如何使用此PFFB电路。

    此致
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeffrey,

    我们已确认此电路适用于TPA3244。

    您能否与我分享您在每个位置使用的确切部件号以及您在填充PFFB组件时遵循的指南。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    完整部件号为 TPA3244DDWR

    请参阅以下示意图。

    此致

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeffrey,

    很抱歉耽误了时间,问题是否得到解决?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    由于故障问题,我们决定删除TPA3244上的PFFB电路。
    因此,我们将在不使用PFFB电路的情况下重新设计PCB布局。
    感谢您的支持。

    此致,
    Jeffrey