This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:同一电路中的PCM5242单端/差速器

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/702247/pcm5242-pcm5242-single-ended-differential-in-same-circuit

部件号:PCM5242

您好,

我有一个新的设计。 该设计要求单端和差动器在相同的输出引脚上工作。 我计划集成低通滤波器,如第44页图66所述。 我也很欣赏它提供的ESD保护。  

以下滤波器是否允许单端连接仅连接到左/右通道的+引脚? 或者,使用此滤清器时,输出端是否需要差分连接。 数据表中说:"PCM5242也可以支持单端输出,分别使用OUTLP和OUTRP。 单470Ω 和2.2nF电容器可在单端模式下的每个引脚上使用。" 该电路与该电路略有不同。 但它是否可以作为"可选差分/单端"输出?

  

是否可以将单端和差分设备连接到完全相同的电路? 如果同时发生这种情况,该怎么办? 这是否有问题? 这是否需要差分到单端转换? 但愿不是如此。 这样会更容易! :-)

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jay:

    是的,您应该只能将L+/R+用作单端输出。 尽管我会在布置PCB时小心。 您应该为每条线路使用RC,但应考虑到在SE模式下,当前返回路径是到PCM的AGND针脚。 因此,请确保您有一个无污染的AGND路径。 在差分模式下,两个引脚是各自的返回路径。 从布线角度来看,您应该考虑并行布线L+,L-和AGND,以确保良好的返回路径。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    感谢您的回复。 在此论坛上的另一篇文章中,用户引用了以下可选筛选器。  

    但在数据表中,它表示单端时需要2.2nF。 或4.3nF (差速器时)。 没有"type a"或"type b"。

    我的设计有接地针脚,所有连接都有+,-针脚。 因此,无论是单端还是差分式,我们都应该有一个好的基础。 因此问题在于我们是否可以简单地将4.3nF电容器留在原位,连接到引脚2 (负极),然后只需轻触单端输出的加号和接地线。 或者我们是否仍需要一个开关来接地引脚3 (负极)并将电容器切换为2.3nF?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jay:

    我认为这段文字并不是指你的申请,因为OUTxN不会被使用。 我认为您的B型数据适合您的应用。 在PCB布局中,您可以尝试使两个盖的接地侧成为同一节点,并具有返回设备AGND的良好路径。 C的值不是那么重要,因为PCM5242具有高达200kHz的良好带外噪声性能。 如果您的FC在24k和200kHz之间,我认为您的滤波会很好。

    谢谢!
    保罗