This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5634:在低阻抗负载下无法获得输出功率

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5624A, TAS5634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/702037/tas5634-unable-to-achieve-output-power-at-lower-impedance-load

部件号:TAS5634
主题中讨论的其他部件:TAS5624A

我的客户在执行输出功率测量时遇到以下问题:

设置:PVDD=58.5V,ROSC=30kohm

PBTL模式:

3欧姆负载:激活输出电压约27Vrms,/OTW和/故障

4欧姆负载:激活输出电压约28Vrms,/OTW和/故障

5欧姆负载:能够获得约50Vrms的输出电压,/OTW也在低电压输出时激活,但/Fault保持高电压。

问题:

1)为什么在低输出时激活/OTW?

2)为什么为3欧姆和4欧姆负载激活/故障?

BTL模式:(5欧姆负载)

输出功率超过120W时输出信号异常  

问:可能的原因是什么?

附加信息:客户正在使用其当前设计的TAS5624A电路,并将IC替换为TAS5634,替换为数据表中所述的周围组件值。

谢谢。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chin,

    您能给我发送客户输出电感器的数据表吗?

    请给我发送一张他们使用的主板的图片,我想看看包括散热器在内的散热设计。

    在低输入电平下,OTW信号温度或夹紧可能是由不正确的热设计,输出LC滤波器问题或由于缺乏电压或电流余量而导致的。

    若要增加5欧姆的负载,则需要降低PVDD。 对于30k ROC,5欧姆箱中的PVDD最大应为53V,在27k ROC时,5欧姆箱中最多可使用56.5V PVDD。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    有关结构和电感器规格,请参阅附件。

    e2e.ti.com/.../Construction-_2600_-Specs.xlsx

    "较高的5欧姆负载要求降低PVDD。 对于30k ROC,5欧姆箱中的PVDD最大应为53V,在27k ROC时,5欧姆箱最多可使用56.5V PVDD。'

    ==>客户实际上希望在PVDD 58.5V时,通过PBTL 3欧姆负载和BTL 5欧姆负载实现输出功率,如数据表中所述。  

    ==>在PBTL上使用更高的负载(4和5欧姆),仅用于验证关机症状。

    ==>最初使用的是Roc=27k,与30k相比,结果似乎没有太大的差别。

    如果您需要更多信息,请务必通知。

    谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chin,

    在上述所有情况下,请使用风扇或冷空气尝试测试,我们需要检查这是否是由于不正确的热设计造成的。

    另请使用示波器查看输出滤波器之前的PWM信号和负载处的VOUT信号。 如果您可以显示输出的图像,我们可以对此进行调试。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    我们使用EVM验证了输出功率,结果如下:

    1) PBTL (3欧姆):结果正常。 在PVDD=58V,Vo=43.5Vrms时,可获得输出功率(>600W)

    2) BTL (5欧姆): 在58V电压下,观察到如下噪音(信号未被截短)[这是类似的波形,我在HP中获取的实际波形似乎缺失。 如果您需要,我需要让客户再次进行测量]

    因此,当PVDD降低到54V (信号按正常方式截短,Vo=37V)时,噪音消失了,但是,由于PVDD较低,我们无法获得所需的输出功率。  

    当我们试图增加Vo时,我们还遇到了直流电源(设备)关闭(过载)。

    [例如,在PBTL模式下,进一步 增加增益以获得THD 30 %。 BTL模式出现相同现象]

    我们检查直流电源的电流,只有大约14A的漏电。 设备电流容量最大为60A

    请告知此现象和噪音。

    之后,客户可以使用自己的PCB进行研究。

    谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    我们使用EVM验证了输出功率,结果如下:

    1) PBTL (3欧姆):结果正常。 在PVDD=58V,Vo=43.5Vrms时,可获得输出功率(>600W)

    2) BTL (5欧姆): 在58V电压下,观察到如下噪音(信号未被截短)[这是类似的波形,我在HP中获取的实际波形似乎缺失。 如果您需要,我需要让客户再次进行测量]

    因此,当PVDD降低到54V (信号按正常方式截短,Vo=37V)时,噪音消失了,但是,由于PVDD较低,我们无法获得所需的输出功率。  

    当我们试图增加Vo时,我们还遇到了直流电源(设备)关闭(过载)。

    [例如,在PBTL模式下,进一步 增加增益以获得THD 30 %。 BTL模式出现相同现象]

    我们检查直流电源的电流,只有大约14A的漏电。 设备电流容量最大为60A

    请告知此现象和噪音。 之后,客户可以使用自己的PCB进行研究。

    以下是在潮湿关闭时输出滤波器和输出电压(CH3和4是线圈前的PWM)之前的PWM信号波形。


    谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chin,

    您在蓝色VOUT波形上看到的"噪声"是指由于逐周期电流控制而试图限制输出电流的设备。 这是典型的情况,在使用5欧姆时,我们需要在此配置中稍微减少PVDD。

    请告诉我BTL模式下5欧姆负载所需的输出功率。 也是此输出功率级别允许的最大THD。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    客户仍需确定输出功率目标,但他们可以研究在典型PVdd =>大约58.5V,30 % ,负载=3欧姆(PBTL)和5欧姆(BTL)时驱动IC。

    客户正在根据TI保证的数据表规格检查输出功率性能。

    请参阅TI提供的5ohm数据,其中提到 '5Ohm BTL'不支持典型58V PVDD。

    如果客户想要使用58V@5ohm负载[由于PBTL和BTL IC共享电源],您能否告知在30 % THD下可获得的最大输出功率?

    能否将电流降低至25k以获得更高的电流?

    此外,您对在Vo增量期间关闭电源有什么想法吗?

    谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chin,

    如果客户想要在PBTL中使用3欧姆或在BTL中使用5欧姆,则不能使用典型的PVDD,必须如我所述减少。 问题是D类放大器必须使用完整的PVDD,负载为3欧姆或5欧姆(带58.5V)会导致电流过大,从而跳过过过电流保护。 唯一的解决方案是增加扬声器负载或减少PVDD。

    对于Oc_ADJ电阻器,请参阅数据表中的表3。

    在存在裁剪的任何功率级别(例如30 % THD),输出将显示上述尝试降低输出电流的行为。

    安培没有过压保护,不应超过最大推荐PVDD。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    与数据表信息相比,我对您的解释有点困惑。

    对于PBTL:数据表(第9页)指出 RL = 3 Ω,10 % THD+N,PVDD=58.5V可实现600W。

    问题:此设置是否适用于实际设计,或者不建议使用PVDD=58.5V (必须较低)?

    对于BTL:了解如果使用5欧姆负载,则需要更低的PVDD。 因此,根据提供的5欧姆数据,PVDD=56V 和Roc=27k, 该器件可实现315W 10 % 和440W 30 % 峰值功率。

    问题:i)这是否是一种可行的设计?  或者不推荐使用PVDD= 56V (必须较低)?  

            ii) 10 % DTC HD的客户目标功率为350瓦。 能否降低Roc (例如, 使用2.5万欧姆)以获得更高的输出功率?  

    希望得到您的澄清。  

    谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chin,

    抱歉,我犯了一个错误。

    对于PBTL:是的,数据表对于3欧姆是正确的,唯一的变化是30k ROC可能需要减少到27k或22k,具体取决于主板和散热器设计。 58.5V的PVDD正确。

    对于BTL:是的,最高56.5伏,27k ROC是可以接受的。 如您所述,10 % 的功率最高可达315W,30 % 的功率最高可达440W。 降低到26k或25k可能会提供更多输出功率。 在30 % THD中,会出现大量的逐周期行为,并且设备会很快加热,请确保散热器坚固耐用。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    1) Roc是否能低至22k? 数据表指出,Roc的最小电阻为24k ohm。

    2)对于BTL模式,如果Roc可以低于24k欧姆,将PVDD设置为58V @ 6欧姆负载, 那么只要有设计良好的散热器和良好的空气通风,是否可以通过降低Roc来获得更高的输出功率?

    请提供建议。

    谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chin,

    1)我的意思是24k,我的错误是打字错误。

    2) ROC不能低于24k。

    此致,

    -Adam