This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:TLV320DAC3101 Beap发生器

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/693642/tlv320dac3101-tlv320dac3101-beap-generator

部件号:TLV320DAC3101

您好,

我希望您确认以下描述是否正确。

* 1:蜂鸣器已启用(根据蜂鸣持续时间自动清除)。

根据CodecControl和DAC3101 EVM的确认,当我写入“1”以添加0x47[7]时,我使用HP确认了蜂鸣声,但该位字段未被清除。

因此,我希望您确认用户如何在该位字段中观察自我清除。

请您确认吗?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Machida-san,

    在蜂鸣音期间,该位将保持'1'。 您是在蜂鸣声结束后读过这一位吗?
    我可以确认该陈述是正确的。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan San,

    感谢您的回复。

    >您是在蜂鸣声结束后读过这一位吗?

    是的,我从CodecControl上的"注册检查器"执行了"刷新"。

    请您确认陈述是否正确?

    我 只能在开机后使用CodecControl设置以下寄存器。

    1.将0x19设置 为Add 0x3C

    2.将0x80设置 为Add 0x47

    我已确认HP OUT发出蜂鸣音。

    此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    町田山

    我一直在测试这个特定案例。 我看到控制软件的奇怪行为,如下所述: 当我发送命令"w 30 47 80"时,似乎此命令被卡住,当我按"Refresh"(刷新)按钮时,它再次发送上一个命令,并且在输出时发出蜂鸣声,因此该位仍然是'1'。
    我找到了两种不会发生这种情况的方法:
    -使用GUI中的哔声控件(主面板中带有此名称的小方块)。
    -在蜂鸣声停止后,通过命令行"r 30 47 01"回读寄存器0x47

    但是设备操作似乎正常,这似乎与控制软件更相关。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ivan San,

    我还确认,当我尝试执行以下两种方法时,0x47[7]是自清除的。

    -使用GUI中的哔声控件(主面板中带有此名称的小方块)。
    -在蜂鸣声停止后,通过命令行"r 30 47 01"回读寄存器0x47

    >这似乎与控制软件有关。
    是否可以请求进行上述调查?
    我的客户在客户的软件条件下发现类似问题,因此如果您找到根本原因,将会有所帮助。

    巴西,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ivan San,

    下面是否有任何更新?

    >这似乎与控制软件有关。
    是否可以请求进行上述调查?
    我的客户在客户的软件条件下发现类似问题,因此如果您找到根本原因,将会有所帮助。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Machida-san,

    我可以研究一下这个问题;但是,找到根本原因可能需要一些时间。
    我将预留一些时间来调试此内容并在一周结束时进行更新(希望尽可能早)。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan San,

    感谢您的确认。

    如果您有任何更新,请告诉我吗?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan San,

    请告诉我您的状态吗?

    因为,我需要明天通知客户当前状态。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Machida-san,

    遗憾的是,迄今为止我未能确定根本原因。 我还在测试这件事。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    经过一些测试后,我发现蜂鸣器的写操作仅发生在特定的GUI上。 如果使用不同的控制接口,则不会发生这种情况,因此设备本身没有问题。
    这很可能是GUI代码中的错误。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan San,

    感谢您的确认。

    我知道设备本身没有问题。

    >我的客户观察到客户软件状况的类似问题,因此如果您找到根本原因,将会有所帮助。
    但是,正如我前面所述,客户的系统存在类似问题。
    它们指的是以下驱动程序信息。
    www.ti.com/.../tlv320aic31xxsw-linux
    e2e.ti.com/.../60.1636万

    您似乎说此问题与设备驱动程序无关,与应用层无关。
    我的理解是否正确?

    如果否,这与设备驱动程序有关,请指出有问题的源代码吗?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    町田山

    是的,该问题可能与应用程序有关,因为使用不同的GUI会产生不同的结果。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan San,

    感谢您的回复。

    我已告知此问题与应用程序层的代码有关,而不是与客户的设备驱动程序有关。

    如果他们还有其他问题,我会将其发布到此主题。

    请保持开放态度以确认他们的反馈。

    此致,