This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2010D1:将单端负载连接到输出

Guru**** 2518120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2010D1, TPA6204A1, TPA6211A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/699106/tpa2010d1-connecting-single-ended-load-to-output

部件号:TPA2010D1
主题中讨论的其他部件: TPA6204A1TPA6211A1

我需要连接到使用TPA2010D1作为音频放大器的设备/产品,以向外部世界提供连接。  我不能改变这一点。  我可以直接使用+和-输出(没有连接扬声器或其他负载)。  我不想, 并且不需要此输出提供的所有功率,而是我需要将其从一个较小的电平上取下来为其他一些音频处理电路供电,我真的希望只连接到一侧(更喜欢负侧)。  我意识到,至少我可能需要一个封锁帽,但我还需要担心什么?  我是否需要在未使用的一侧(加号)加载与负号一侧的连接类似的负载?

谢谢!

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,您好!

    此设备不是单端操作的好选择,因为它使用BD调制,不会产生所有输出信号。
    我建议考虑TPA6211A1和TPA6204A1。 它们可用于单端输出。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,但不能更改设备。 我必须与之交互,因为它是否已经存在且已有的现场产品。 我不需要全部输出功率。 如果我尝试连接到输出的一侧,我不想做任何可能破坏其稳定的事情。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,您好!

    正如我所提到的,此设备不是为单端输出而设计的。
    我不确定在这种情况下设备的行为是什么。 但是,如果您这样使用设备,设备将无法正常工作。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,您好!

    能否向我提供最新信息?
    正如我提到的,此设备不适合使用单端输出。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我意识到它不适合单端输出(即驱动单端耳机)。 但我仍然想看看我是否可以利用设备的某些方面从它中提取可用的单端输出。 我可以使我的下行/连接电路成为所需的Z和所需的增益。 它很可能会馈入某种类型的运算放大器(无论我决定什么),并且我几乎可以处理任何音频电平,只要在应用任何适当的滤波后保真度是合理的(我的音频频频频段仅约为100-4kHz)。

    虽然我很感谢您的回复,但我没有看到您给出足够的详细信息,说明为什么不能满足我的要求,因此我订购了一个演示板来尝试一些操作。 要重写我的原始问题.......什么会使设备输出不稳定,什么是故障模式,以便我提出解决问题的想法?

    重申...... 我必须连接到此设备,更改它不是一个选项。 而且,我只能连接到其中一个,它有两个输出(+或-)。

    此致,
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,您好!

    此设备是BD调制,因此意味着输出不是彼此的反向,如果您只使用一个输出,它将不会播放所有信号。 本设备专为扬声器设计,不用于耳机。 我的建议是将设备更换为专为耳机设计的设备。
    如果质量和保真度不重要,则此配置可以工作。
    您能否提供您的申请中的其他信息?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞

    我正在设计一种音频附件产品,它连接到另一家制造商生产的手持双向语音对讲机。  该电台正在制作中,许多电台已经投入使用。  此对讲机上用于音频附件的唯一连接点只有一个用于拔出音频的选项。  mfr.告诉我,他们使用TPA2010D1 IC电路直接驱动此连接上的+和-音频输出引脚。  因此,您会发现,根本没有任何选项可用于更改此配置。

    我意识到,最简单的选择可能是将此连接转换成连接,以便转换为单端音频,但由于其他因素,这实际上也不是一个选项。  我可以选择同时连接到+和-引脚,以应用某种类型的终止方案,但我不能同时使用这两种信号来捕获可处理的音频。

    我只需要一种方法从负输出获得相当干净的语音音频信号(最好是)。  之后,我可以对该音频进行后期处理,以满足我的下游需求。

    此致,

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,您好!

    如果您无法修改或添加任何内容,则很难解决此问题。 您可以尝试使用单端输出,但设备的行为不适用。
    请在您完成测试后告诉我,并告诉我您的结果。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞

    实际上,我发现应用手册SLAA701A非常有用。  通过使用这些方法和在工作台上进行一些实验,我相信我有一个解决方案,可以为我的特定应用程序提供所需的功能。  最后,我似乎只能从输出的一侧拉出信号。  我只需要应用一点过滤。

    此致,

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,您好!

    请记住,此应用手册是针对TPA31xx和TPA32xx系列执行的。 这些系列具有AD调制和BD调制设备。 具有AD调制的器件可与单端输出连接。
    正如我提到的那样,TPA20xx仅具有BD调制器件。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师