This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104模拟输出失真问题,我将3104用作DAC,IIS输入模拟输出,输出失真,我尝试设置3104的增益,但它不起作用,下图显示,IIS似乎正常,请帮助给出一些建议

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/694528/tlv320aic3104-tlv320aic3104-analog-output-distortion-issue-i-use-the-3104-as-dac-iis-input-analog-output-the-output-distortion-i-try-to-set-the-gain-of-3104-but-it-is-not-work-the-graph-as-below-the-iis-seems-normal-please-he

部件号:TLV320AIC3104
TLV320AIC3104模拟输出失真问题,我使用3104作为DAC,IIS输入模拟输出,输出失真,我尝试设置增益3104,但它不起作用,下图,IIS似乎正常,请帮助提供一些建议,非常感谢! 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,
    输出的峰间电压是多少? DAC具有.707 Vrms输出和单端输出。
    您正在播放的音频文件的级别是多少?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steve  

    输出的峰值到峰值电压为1.45V, 音频文件为1kHz 0dB音频,多个峰值!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew,

    您确定峰间电压为1.45V吗? 我无法读取范围,但它看起来似乎在波形大约为1和1/4 Div峰到峰时,垂直设置设置设置为1.65V/Div,这将提供2V峰到峰信号或0.707Vrms。

    您可以确认设置吗? 我想不到有什么方法可以将设备配置为剪辑,并且比全尺寸输出更低。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew,

    我从未收到您的回复,您是否仍遇到此问题?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    我希望你已经解决了这个问题。 我将在关闭此线程时延迟30天。如果您尚未解决此问题,请在该时间之前回复,我将很乐意帮助您解决此问题。

    此致,
    -Steve Wilson