This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:PurePath Studio安装问题:"1152:提取到临时位置时出错"

Guru**** 2516950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/690001/tlv320aic3262-purepath-studio-installation-issue-1152-error-extracting-to-the-temporary-location

部件号:TLV320AIC3262

大家好,

我有PPS软件。当我点击安装它时,它弹出 一个错误窗口,如下所示,请建议如何修复。谢谢。  

我尝试下载 了几次,但结果相同,我的PC操作系统是WIN7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yue,

    这不是常见的错误,因此 可能需要在您的计算机中获得安装软件的权限。 是否可以在启用管理员权限和/或兼容模式的情况下尝试安装?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迭戈,
    仍然无法执行此安装。 我在其他大学的PC上尝试过。都有相同的问题。无论WIN7或Win10如何,甚至XP。 您能否建议我应联系谁以获得帮助? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yue,

    我正在调查此问题,注意到这可能是安装程序在下载时损坏的问题,可能是由某些网络设置引起的。 我们在连接到WiFi的笔记本电脑中尝试了,下载的文件出现了一些问题,但是,使用LAN电缆网络后,文件按预期工作。 您是否可以尝试从其他网络安装而不受防火墙限制?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈,

    我在办公室尝试了LAN电缆网络,仍然是相同的问题。 接下来我会在家里用 局域网线网下载,结果会告诉你,另一方面 ,我只需要运行你的演示,向客户展示。 是否有旧版本或旧版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yue,

    我们唯一可用的PPS版本是MySecure软件站点中当前可用的版本,即我使用的版本。  

    请尝试从不同的网络下载,并查看文件是否可以正确执行。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还是一样的。 我还尝试在家里用电缆下载各种管理员模式和兼容模式,甚至在其他大学的笔记本电脑上也是如此。 无日志,无解决方法,仅弹出窗口。 此软件是否有联系人窗口? 我想向他们报告这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到了相同的错误。   Windows 10 PC。

    我尝试了各种修复方法和解决方法,但尚未成功。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是与文件本身相关的问题,我们已尝试在不同网络上下载具有类似弹出消息的软件,并且能够通过使用不同的网络获得良好的设置文件。

    目前没有软件人员可以帮助解决此问题。   

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈,

    我在Win 7 SP1 x64上遇到相同问题。 从另一个网络下载到目前为止没有帮助。 您能否提供准确的文件大小(以字节为单位)以及要比较的工作文件的校验和?

    谢谢!

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Martin,

    这是一个奇怪的问题,不幸的是,我们发现的唯一解决方法是网络更改。 在下图中,您可以找到安装程序文件的确切大小。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    我遇到同样的问题,无法安装PPS。 我在不同的PC (包括装有WinXP的VM)和不同的网络(办公室和家庭)上下载并尝试安装了多次,并且都有相同或类似的问题。

    下载的文件大小与您上面描述的文件大小相同。

    在某些情况下,它显示“1152: Error extracting to the temporary location (1152:提取到临时位置时出错)”。
    在其它情况下,它会显示“Error reading setup initialization file (读取安装初始化文件时出错)”

    我尝试清理TMP目录。 我尝试在CMD窗口中将环境变量TMP和TEMP设置到一个新的干净位置,然后从那里开始安装。 仍然存在相同的错误。

    这表明文件已损坏。 鉴于多个用户已经遇到了这个问题,而且他们在多个网络和多台PC以及不同的版本上,我会认为TI端的文件已损坏吗?

    请提供帮助,如果某个地方存在较旧版本的安装程序,您也许可以再次查看(实际上,我不相信像TI这样的组织没有存档旧版本的软件)。

    此致,

    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Marco,

    我尝试使用最新的PPS版本,实际上它有相同的消息,这很奇怪,因为两周前,我用相同的网络下载了相同的文件,没有问题。 我们需要与我们的团队核实,看看我们的MySecure Software系统是否确实存在问题。

    同时,请向遇到相同问题的任何人发送您的电子邮件地址,并通过e2e消息发送给我,我可以指向外部来源进行下载。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师