This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:SRC4392 -仲裁失败了I²C

Guru**** 2907710 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/701725/src4392-src4392---arbitration-lost-i2c

部件号:SRC4392

请 立即查看Thread (https://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/f/64/t/55.5173万 )。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    汉诺,
    您能否提供更多详细信息? 听起来这不是一个一致的问题,对吗?

    我一直在和另一个客户一起使用SRC4392 I2C,我自己也没有遇到过这个问题。你可以提供任何关于问题和发生频率等的详细信息。。。。会很有帮助的

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您重新打开我的线程。
    我会尝试向您提供更多详细信息。 首先,此问题仍然存在于我们的产品中,解决此问题的唯一方法是更换芯片。 并非所有板上都发生这种情况,尽管间隔不固定。 有时需要几天时间,有时只需要几个小时。 如果发生这种情况,总线繁忙,有趣的是,重置不起作用。 SRC4392使n ü I²C线保持低位,只有重启才能起到帮助作用。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我想知道是否有人有兴趣帮助我解决问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ralph,

    从事此器件工作的设计团队不再在这里,因此需要更长时间才能深入研究I2C模块的设计实施。 我们将努力了解这一I2C仲裁问题的最基本情况,并将提供最新信息。 感谢您的耐心等待。

    此致,

    Ravi