This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:PCM5102A &gt的推荐配线;TPA6120A2!

Guru**** 2651475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C, PCM5102A, TPA6120A2, PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/700827/tpa6120a2-recommended-wiring-of-pcm5102a-tpa6120a2

部件号:TPA6120A2
主题中讨论的其它部件:PCM2706CPCM5102APCM5242

您好:

系统设计流程:-

PCM2706C > PCM5102A > TPA6120A2

建议将DAC PCM5102A布线至HPA TPA6120A2。 这是一个分体式电源\ 12V设计。

请注意,设计工作正常,但辅助输出不平衡。

左扬声器比右扬声器的音量更大。 在耳机上,右侧较弱!

请提供DAC PCM5102A至HPA TPA6120A2的推荐布线。 尝试为这些设备获得最佳音质。

情景:

1. DAC PCM5102A => HPA TPA6120A2 =>扬声器

2. DAC PCM5102A => HPA TPA6120A2 =>耳机

此致,

Neil Henry
IRAD有限责任公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Neil,

    您是否有一个可以分享的示意图,以便我们查看?
    右侧通道是否仅在TPA6120A2输出处弱? 或者在PCM5102A的输出端也很弱吗?
    TPA6120A2是差动输入设备,PCM5102A是单端输出设备。 您是否使用了每个通道的相同(正或负)输入?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neil,

    顺便说一句,我忘了在TPA6120A2数据表第14页(.  ) 有一个示例应用程序将PCM5242连接到TPA6120A2。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    请参阅示意图。

    TPA6120A2输出和    PCM5102A输出的右侧通道信号弱 。 左通道似乎占主导地位,输出时右通道功率过高。

    此致,

    Neil Hnery

    回复:原理图灵感!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定在何处连接LIN和Rin-,但我有电路图中的电路导线!

    为寻找最佳连接,而PCM5102A是单端输出设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是,使用每个通道的相同(正或负)输入。 请参阅原理图,但不确定此设置的Rin-和LIN- ON最佳接线,而PCM5102A是单端输出设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neil,

    原理图看起来不错。 我认为Xin-的当前连接是正确的,尽管我会仔细检查。
    但是,您已经提到,即使在PCM5102A输出时,右侧通道信号也很弱,您是否已验证此设备连接正常? 如果需要,我可以要求该设备的负责团队进行检查。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    感谢您的评论。

    我已仔细检查了所有连接,但与以前相同。

    请让设备团队检查一下,这是您建议的另一种观点!

    非常感谢!

    此致,

    Neil Henry

    IRAD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    来自设备团队的任何词语!

    此致,

    Neil Henry

    IRAD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Henry,

    您的原理图对我来说是可以的。

    尝试从PCM上断开TPA电路并再次验证PCM5102A的振幅输出-这将消除TPA影响PCM的任何潜在问题。 如果仍不平衡,请验证R6,R7,C1和C2上填充的值是否正确。 接下来,我会检查您的数字源,看看是否也存在一些不平衡。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul -感谢您的意见。

    Neil,
    你还有什么评论吗? 我们是否可以将其视为已关闭?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。