This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6166A2:附件检测问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6166A2, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/692742/tpa6166a2-problem-with-accessory-detection

部件号:TPA6166A2
主题: TLV320AIC3254中讨论的其它部件

尊敬的团队:

我们的客户希望使用 TPA6166A2。 他们在原型板上报告了以下问题:

它们使用模拟耳机(HPL,HPR,GND, MIC)的3.5 mm TRRS插头将电缆连接到TPA6166A2。 如果他们没有流畅地插入插头,则大多数情况下TPA6166A2会将振铃1上的HPL单声道耳机报告为检测到的附件。 当他们将short_Z设置(寄存器0x18的第7位)从4欧姆更改为7欧姆时,问题就消失了。 但是,我们不清楚为什么要改变这种设置来解决这个问题。 您能否提供TPA6166A2自动检测流程的详细信息?

我们已经尝试的内容:

  • 将去抖时间从3毫秒缩短到20毫秒
  • 更改快速位,使轮询运行@ 300ms,而不是默认的2s

没什么帮助。

请在下面找到插孔的连接。

期待您的反馈。

此致
马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,

    Ivan明天将提供更多信息进行回复。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,

    插头上是否连接了任何负载? 您提到它模拟了耳机。
    如何使用真正的耳机插头?
    这也涉及机械,可能是插接件的最终位置在流畅插入时有所不同。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jose,

    非常感谢您的回答。

    请在下面查找有关测试设置的信息。 客户使用实际耳机进行一些测试。

    此致,
    马丁

    ---

    测试设置=从音频放大器TPA6166A2到音频编解码器TLV320AIC3254的环回电缆。

    环回电缆模拟耳机:

    TRRS 3.5 mm 插头= CUI INC. SJ-4.3516万-SMT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,

    很抱歉,您看不到这一点。 您能否更新此问题的状态?
    使用实际耳机进行测试的结果是什么? 它是否按预期工作?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为上次沟通是一周前,所以我现在将关闭此主题。 如果还有其他问题,请创建新的主题或回复(如果此主题仍未锁定)。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器