主题中讨论的其他部件: PCM1865, PCM1863, TIDA-0.1454万, PCM1864
团队,
我们的客户正在考虑在PCM1865-Q1中进行设计,并在M/S模式下使用它。
我们有几个问题:
- 数据表显示存在模拟增益(-12dB-+32dB)+数字增益(0.5 dB–11.5 dB)。 由于数据表中所述的最大增益为32dB,这两个增益的累加是否累加?
- 数据表还表明,没有必要在ADC的输入上包括抗锯齿滤波器,因为这是内部处理的?
- 如何为6个麦克风设置和使用M/S模式。 此设置需要多少I2S (SAI)总线?
如果有用,我可以分享我们想要实现的目标的结构图。
感谢您的支持。