This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:如何消除嘶嘶声

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1681, DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/693039/drv135-how-to-remove-hissing-noise

部件号:DRV135
主题中讨论的其他部件:PCM1681

您好,

我们正在设计一种使用PCM1681和DRV135获得平衡输出的设计。 设计已完成,但音频质量存在问题。 当我们在XLR输出上插入其他音频混音器(如iRig Pro)时,它会在扬声器中发出嘶嘶声。 但当我们从XLR插入直插式扬声器时,我们不会听到任何噪音。

测试设置流程:来自PC的音频-> PCB -> XLR输出->音频混音器->扬声器

我附上主板的部分示意图。 请查看。 我们已将10uF铝电容器放置在一系列SENSE +和SENSE信号以及XLR输入中。 当我们将薄膜电容器置于输出信号之间时,我们能够降低嘶嘶声噪音(如果是额外的混合器)。

请告诉我们如何消除输出端的嘶嘶声?

提前感谢您的参与。

此致,

Aman Shahe2e.ti.com/.../PCM1681_2600_DRV135.pdf</s>2600

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aman:
    这听起来可能是附加设备造成的接地环路问题,尤其是当设备与扬声器之间的直接连接不产生噪音时。 可能值得检查电容器的接地信号(XLR上的引脚1)是否有助于解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Alex:

    感谢您的快速响应。 我们将检查此问题,看看它是否有助于修复它。
    但是,我想补充一点。 机箱接地(XLR的1号插针)未连接到板上的模拟或数字接地。
    那么,这是否会造成任何问题?

    此致,
    阿曼沙阿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aman:
    如果两台不同设备上的输出共模电平不同,则没有CGND到AGND的路径可能会导致问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aman:

    如Alexander所述,电缆屏蔽应连接到AGND,如数据表的图29所示。 提供此功能的最简单方法是将AGND连接到机箱。

    有时,要找到一个好的地方来执行此操作有点困难,但它应该靠近电缆进入或离开机箱的位置。 当所有电缆都进入或离开机箱时,这将很有帮助。 仅在一个点将AGND连接到底盘,以避免接地回路。 如果要在几个点将信号接地连接到机箱以改善屏蔽,您可以借助混合接地进行连接。 此技术使用1...10n保护罩进行连接,并防止低频嗡嗡声回路。

    如果数字接地回路电流污染了AGND,您可以额外屏蔽数字信号,并将屏蔽参考到PCM1681附近的常见AGND/DGND点。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿曼

    我们尚未收到您的回复,因此我们假设您的问题已解决。 如果不是,请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dennis,

    很抱歉耽误您的时间,但此时我想关闭此问题。

    感谢大家的帮助。

    此致,
    阿曼沙阿