This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3100D2:TPA3100D2扬声器输出电压

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3100D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/697945/tpa3100d2-tpa3100d2-speaker-output-voltage

部件号:TPA3100D2

有人能告诉我 什么是TPA3100D2 BTL 格式扬声器输出上的电压,电源电压约为24伏。 扬声器输出均未接地或通过电容器供电。

谢谢

Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satya,
    很抱歉,我不确定我是否正确理解您的问题。 您的意思是扬声器+和-上的最大电压(24V PVCC电源)吗? 通常,扬声器上的最大电压接近PVCC和-PVCC。 但它也受到输出电流和热性能的限制。 确保OC和OT故障未触发。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我的意思是输出上的预期电压是多少? 根据我的经验,四个输出在每个针脚上应显示8或9伏电压。 我有 一个放大器,其IC TPA3100D2似乎 不工作,它在两个输出上各显示9伏,在另外两个输出上显示零。

    我正在尝试确定IC是否有缺陷,或者与其连接的部件是否有缺陷。

    扬声器已通过测试且正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satya,
    在24V PVCC无输入信号的情况下,设备在空闲状态下工作。 在这种情况下,设备输出50 % 占空比PWM,因此输出引脚上的通用电压应约为12伏。 如果针脚上的电压为零电压,则表示没有来自设备的PWM输出。 请更换设备以查看其是否正常工作。 或者检查板上的组件/焊接,查看是否存在任何系统应用问题。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    感谢您的留言。 在输入音频时,三个输入中大约有2.4 电压,而第四个输入中有3.4 电压。 我可以跟踪每个输入中的音频。

    没有电容器,但有一个103欧姆的电阻器为这些输入提供电阻。

    在扬声器断开的情况下,两个扬声器输出的每侧显示9伏,另一侧显示零伏。

    连接扬声器时,SMPS电源变为零。

    没有电路图,否则可能会发送给您。

    祝你一切顺利。

    Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saya,

    听起来好像  输入端的直流块电容器未在 您的应用中使用,请在 输入端添加1uF电容器。  数据表中的图24显示  了TPA3100D2的典型应用电路。  

    此致,

    郑少文   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,让我看看是否可以。 此IC运行高音扬声器,另一个IC运行低音扬声器,但两个IC都由相同的SMPS供电。 即使是其它IC也没有

    电容器至其输入。 如果我没有将高音扬声器连接到IC,则另一个IC和低音扬声器工作正常。

    祝你一切顺利。

    Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satya,
    输入直流电容器对于AMP的差动和单端模式都是必需的。 因此,请尝试在应用程序中添加它们。 如果您可以向我们展示您的SCH,我们可以帮助您查看您的设计。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我今天更换了这款IC,但我仍然无法在扬声器(高音扬声器)中听到任何声音,尽管现在连接扬声器时,两组输出针脚都显示7.6 电压。

    正如我之前提到的,在连接扬声器时,SMPS通常会变为零电压,但现在,使用新的IC时,这种情况并未发生。

    我能够跟踪IC输入的音频。

    很遗憾,我没有这套设备的示意图。

    祝你一切顺利。

    Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘了提到,我尝试测量故障时的电压,静音和关闭,结果显示为零伏。 我试图在关机时提供电压,但没有任何运气。

    vreg处的电压显示为4伏。

    祝你一切顺利。

    Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satya,
    /Shutdown (关闭)针脚应处于高压状态,以使AMP设备正常工作。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    谢谢,我犯了一个错误,可以读取停机时的3.1 电压,不确定是否仍然过低。

    祝你一切顺利。

    Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satya,
    3.1V应足够高。 请您向我展示SCH吗?
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    遗憾的是,我没有一个示意图。 还想问您ROSC上的电压是1.7 ,显示的电阻约为35 K。VBYP显示的是1.2 电压。

    我认为两个扬声器的引脚输出电压都显示7.6 的电压有点低,我认为应该是一半的电源。

    祝你一切顺利。

    Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satya,
    没有SCH文件很难调试。 VBYP上的1.2V电压看起来合理。 我们通常使用100kOhm电阻器作为ROSC,以获得217~294kHz PWM频率。 在空闲状态下,输出引脚上的直流电平应为PVCC/2。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    我在BSRP,BSLP等上获得的是11.7 电压,而在输出引脚上仅获得7.6 电压。 BSRP等的电压是否正常?

    此致。

    Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satya,
    您是否使用PVCC=24V电源? 如果是,则Vbst=Vbst=Vbis 11.7 相当低。 您是否测量了输出引脚上的波形? 它预计为PWM,50 % 占空比处于空闲状态,振幅接近PVCC。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    电源电压为24。 我没有检查波形的示波器。

    您能否告诉我,如果我想作为主中继器自行运行MSTR/SLV时,其电压应该是多少?

    此致

    Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satya,
    通常,MSTR/SLV针脚设置为高压以启用主模式。
    此致,
    郑少文