This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3120:生成2秒2kHz音频蜂鸣声,FS=44.1kHz,Fin=2kHz。

Guru**** 2415460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120, TLV320DAC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/694456/tlv320dac3120-generation-of-2khz-tone-beep-for-2-seconds-fs-44-1khz-fin-2khz

部件号:TLV320DAC3120
主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3120

您好,

我正在尝试生成2KHz的蜂鸣音2秒,但我在2秒内未收到蜂鸣音,这比预期的时间要短。

我的第二个问题是,虽然我更改了音量设置,但我没有听到足够大的蜂鸣声。

这是设置配置。

你能帮我解决同样的问题吗   

选择第0页
W 30 00 00 00
# PLL_CLKIN = MCLK,CODEC _CLKIN = MCLK
# MCLK=204.8万Hz
W 30 04 00
# DAC指令集PRB_P25
W 30 3C 19.

DIV=1上的# NDAC
W 30 0B 81
DIV=2上的# MDAC
W 30 0C 82.
# DOSR = 128
W 30 0D 00
W 30 0E 80

# DAC音量- 63.5 dB
W 30 41 81.

#选择第0页
W 30 00 00 00
# DAC静音关闭
W 30 40 04.
# DAC加电
W 30 3F 80

#选择第1页
W 30 00 01
# Class d驱动程序加电
W 30 20 86
# D类路由启用
W 30 26 95
# D类输出驱动器静音关闭  
W 30 2A 04

#选择第0页
W 30 00 00 00

#蜂鸣声长度=1.77万
W 30 49 01
W 30 4A 77
W 30 4B 00
# sin wave coff=23FB
W 30 4C 23.
W 30 4D FB
# cos wave coff=7AD7
W 30 4E 7A
W 30 4F D7
#蜂鸣声生成-2dB
W 30 47 84.

谢谢!

Zanza Bhatt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zanza,

    欢迎使用e2e。
    只有时间比预期的要少? 蜂鸣信号频率是否正确?
    您从以下应用说明中选择了示例值,对吧? www.ti.com/.../slaa446.pdf

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    是的,我从应用笔记中学习了示例,但我也尝试了其他几种频率。 但我没有听到所需的蜂鸣声(时间不够长)。

    扬声器发出的是微弱的咔嗒声,我已经更改了音量控制寄存器。 但声音却听不到。

    你能帮我吗? 我没有使用I2S。 我使用TLV320AIC3120 仅用于发出蜂鸣声。

    是否 需要任何其他设置。 请帮助我。

    谢谢!

    Zanza Bhatt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zanza,

    我想您是否正在使用TLV320DAC3120 EVM? 您可以尝试以下脚本吗? 我认为它应该更好地发挥作用:


    #选择第0页
    W 30 00 00 00
    #重置
    W 30 01 01

    ######################################
    # PLL_CLKIN = BCLK,CODEC _CLKIN = PLL_CLK
    W 30 04 07
    > 91.
    > 20
    > 00
    > 00
    # NDAC通电并设置为4
    W 30 0b 84
    # MDAC已启动并设置为4
    > 84.
    # DOSR = 128,DOSR (9:8)= 0
    > 00
    # DOSR (7:0)= 128
    > 80
    ######################################

    # DAC指令集PRB_P25
    W 30 3C 19.

    # DAC音量0 dB
    W 30 41 00

    #选择第0页
    W 30 00 00 00
    # DAC静音关闭
    W 30 40 04.
    # DAC加电
    W 30 3F 80

    #选择第1页
    W 30 00 01
    # Class d驱动程序加电
    W 30 20 86
    # DAC路由至混合放大器
    W 30 23 40
    # D类路由启用
    宽30 26 00
    # D类输出驱动器静音关闭
    W 30 2A 04

    #选择第0页
    W 30 00 00 00

    #蜂鸣声长度=1.77万
    W 30 49 01
    W 30 4A 77
    W 30 4B 00
    # sin wave coff=23FB
    W 30 4C 23.
    W 30 4D FB
    # cos wave coff=7AD7
    W 30 4E 7A
    W 30 4F D7

    #蜂鸣声生成-2dB
    W 30 47 84.


    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    对不起,键入错误, 我不是在使用  TLV320DAC3120 ,但是

    使用TLV320AIC3120 EVM

    谢谢!

    ZANZA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zanza,

    只要不使用ADC,设备配置就不会有很大的变化。
    您是否尝试过我之前分享的脚本? 是否正常工作?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zanza,

    是否有任何更新? 您是否需要进一步的支持?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    谢谢,这解决了我的问题

    谢谢!

    ZANZA