您好,先生,
客户在TLV320AIC3104的DAC输出(引脚27,引脚28)上遇到噪音问题,需要产品线提示来识别 潜在问题:
1. ADC至线路输出路径无噪声问题(通过寄存器15,19,81上的最大设置确认。 86)
- R19 (第0/Register 19页:MIC1LP/LINE1LP至左ADC控制寄存器)
- R15 (第0/Register 15页:左ADC PGA增益控制寄存器)
- R81 (第0/Register 81页:PGA_L至LEFT LOP/M音量控制寄存器)
- R86 (第0/Register 86页:Left_LOP/M Output Level Control Register)
2.接地I2S DIN时无噪音问题。
3. 当噪音源(例如:手)接近I2S DIN时,在线路输出上发现噪音。 AIC3104在去除噪音源的情况下不断发送嘈杂的信号。 关闭 并再次打开寄存器37可解决噪音问题。
- R37 (第0/Register 37页:DAC电源和输出驱动器控制寄存器)
如果产品线需要更多故障排除信息,请告诉我。 我可以根据需要通过电子邮件发送示意图。
谢谢,此致,
陈耀恩
2018年22月05日