This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:有没有任何方法可以使此放大器在100kHz到200kHz的频率功率带中工作,充电电阻为50欧姆。

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/701303/tpa3116d2-is-there-any-way-to-make-this-amplifier-to-work-in-frequency-power-band-from-100khz-to-200khz-with-charge-of-50-ohms

部件号:TPA3116D2

是否有任何方法可以使此放大器在 100kHz到200kHz的频率功率带中工作,充电电阻为50欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Victor,
    请您帮助明确此问题吗? 我的理解是您要使用100kHz~200kHz PWM频率并驱动50Ohm负载。 请提供更多背景信息,如果我错了,请予以更正。 PWM输出只能在4.005006亿 ,1000,1200kHz频率下工作。 但该器件可以放大高达100kHz的输入信号-您需要调整LC滤波器带宽以实现此目的。 我认为AMP驱动50欧姆负载没有任何问题。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我让它在100-200 kHz的频率下工作,负载为50欧姆。

    我将本地振荡器提升到1.2 MHz (实际上是我选择这种IC的原因),在输出时调整LC滤波器,并对其工作感到惊讶。

    我的 默认检测有问题 ,我也解决了这个问题。为什么要使默认检测如此敏感?

    在这方面,这个IC有一个问题,我的理解是,使用平衡的输入是为了通过增加来部分解决这个问题  

     反转输入在开关闭期间产生的噪声和弹出。

    一些设计人员通过使用 输入中的音量控制将音量控制最小化,然后再打开,然后再提高音量控制来解决此问题。

    我 不喜欢这个解决方案,我在打开放大器的同时在静音引脚上成功地将放大器静音。这个设计没有Micro。

    感谢您对默认问题的思考。

    谢谢。

    Victor。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Victor,
    非常感谢您的更新。 静音引脚可用于避免因输入不平衡而产生的杂音。 我认为您解决流行噪音的方案非常好。
    关于'默认检测',您能否帮助解释更多信息? 我们在AMP上有这些检测:OC,OT,DC和UV/OV。 请您参考哪一项?
    此致,
    郑少文