This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2034D1:TPA2034D1的混合输入

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2034D1, TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/699722/tpa2034d1-mixing-input-of-tpa2034d1

部件号:TPA2034D1
主题中讨论的其他部件: TPA2011D1

尊敬的各位先生:

我的客户询问我们如何混合TPA2034D1的输入。

TPA2034D1混合输入(如TPA2011D1)是否可以如下所示?

如果可能,请让我知道 如何混合。

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshiki-san,您好!

    是的,该设备可在此配置下使用。 请记住,TPA2034D1具有4V/V的固定增益,因此此设备只需要输入电容器。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose-San,

    感谢您的回复。
    我还有一个问题。
    与TPA2011D1不同,TPA2034D1在IC内部具有输入电阻。
    我知道增益是由这种内部阻力决定的。
    此外,在这种情况下进行混合时,我了解只添加了两个输入电容。
    这是否正确?

    此致,
    是。哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshiki-san,您好!

    您是不是说每个输入都需要一个电容器? 如果是,正确。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose-San,

    感谢您的回复。

    我理解你的评论。

    我会向我的客户解释。

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose-San,

    我还有一个问题。
    尽管电容器的情况正常,但答案如下所示,
    它是否应该仅与混合电容器短路?

    (是的,设备可在此配置下使用。 请记住,TPA2034D1具有4V/V的固定增益,因此此设备只需要输入电容器。)

    此致,
    是。哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose-San,

    我还有其他问题。
    我认为电容负载将应用到输入的源侧,而无需添加电阻器。
    因此,由于处于不稳定状态,可能会发生振荡。
    因此,我认为输入电阻器是必要的。
    你怎么看?

    此致,
    是。哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshiki-san,您好!

    此器件设计有电阻器内部网络,因此此器件具有4V/V的固定增益 如果未添加电阻器,则不会出现任何问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose-San,

    感谢您的回复。
    我理解您的意见。

    此致,
    是。哈塞伯