This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:安装中出现致命错误

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/703629/purepathconsole-fatal-error-in-installe

部件号:BUREPATHCONSOLE
在Thread:TAS5751M中讨论的其它部件

当我尝试安装PurePath Console 3时,出现错误。
在安装“Directory already exi[...]AM Files\Texas Instruments \PurePath Console 3”的最后一部分,出现“安装程序中出现致命错误”。 cotent "无法重新分配8388.608万字节"。 (有时会更改字节号。) 是否存在内存问题? 您对此问题有什么解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能否向我们提供更多详细信息,如设备,操作系统,图片等?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jose-San:

    感谢您的回复。

    这是错误消息窗口。

    我无法在以下笔记本电脑上安装PurePath Console 3。

    -Dynabook R732/G

    -操作系统:Windows7 Pro,32位操作系统

    -内存:4 GB

    但是,当我尝试安装到另一台台式PC时,我可能会破坏安装。

    东芝EQUIUM 3520

    -操作系统:Windows7 Pro,32位操作系统

    -内存:2 GB

    我不知道为什么。 但是,它似乎 依赖于PC。

    此致,

    Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hattori,您好!

    您是否尝试在兼容模式下运行该程序? 您将使用哪种设备?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    德拉何塞-圣

    很抱歉,我不知道"兼容模式"。 是PC设置吗?
    我将使用TAS5751M。

    此致,
    Hattori
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hattori

    PC是否有足够的未使用文件空间? 您尝试在哪个位置安装? PC是否有任何限制或权限锁定?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Horrori-San,
    您的问题是否已解决? 如有任何问题,请告知我们。
    此致,
    郑少文