This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:TAS5755最大PBTL输出功率问题,具有3欧姆负载,24V PVCC

Guru**** 2428250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/698122/tas5755m-question-of-tas5755-maximum-pbtl-output-power-with-3ohm-load-24v-pvcc

部件号:TAS5755M

您好,先生:

请告知TAS5.7055万的最大PBTL输出功率(3欧姆负载,24V PVCC)。  客户发现TAS5755可能因大于70W PBTL,3欧姆负载而损坏。 此设备在 PBTL模式下能否达到100W?

谢谢,此致,

陈耀恩
2014年11月06日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩,

    此测试是在EVM还是在客户主板上进行的? 他们看到了什么损坏? 客户使用的是电阻负载还是扬声器?

    要达到100W,建议使用2欧姆扬声器。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:
    3欧24V可支持的最大输出功率是多少?

    巴西,
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott,

    让我来测试一下,然后回复给您。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    此测试在具有3欧姆电阻负载的客户板上执行。

    我们看到的NG系统没有PWM输出,无法通过交流电源关闭/打开恢复。

    BRS
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff,

    由于我们在电子邮件上关注此问题,我将关闭此线程。 请与Wayne协调。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Adam:

    感谢您的关注。 请帮助我们在我本周缺勤期间继续支持Jeff。

    谢谢,此致,

    陈耀恩
    2018年20月06日
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff,

    韦恩通过电子邮件提到,通过添加热量可以提高输出功率。 您是否有更大的散热器或热流,可以用来查看我们是否可以达到100W?

    在100W时,THD将非常高,因此需要非常好的散热解决方案。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Adam:

    感谢您的关注。 客户不仅通过散热垫,还通过增加电感器的电流额定值来增加输出功率(但仍低于100的 目标功率)。

    谢谢,此致,

    陈耀恩
    2018年21月06日
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩,

    此问题是否已解决?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam和Wayne:

    还没有。

     

    等待较大的散热器和新的散热垫进行验证。

     

    BRS

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    我正在关闭此问题,因为它处于打开状态已有很长时间。 如果您有更多问题,请随时在E2E中创建新帖子。
    此致,
    郑少文