This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:TAS5756M

Guru**** 2540540 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, TAS3251EVM, MSP430G2955, TAS3251, TAS5756M, TAS5766M, TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/691185/tas5756m-tas5756m

部件号:TAS5756M
线程中讨论的其他部件:PCM5242TAS3251EVMMSP430G2955TAS3251,, TAS5733TAS5766MTAS5754M

您好,

最近,我询问是否可以直接和永久地将配置保存在tas5756的DSP或Pcm5242中,而无需使用外部MCU。

您的回答(Paul)是:"这些设备不具有非易失性存储器,因此只要设备重启,就必须重新编程。  在我们的一些演示中,我们使用一个小型,低成本的微系统来托管代码。  例如,TAS3251EVM使用MSP430G2955。”

我正在测试它,有几个问题:  

——在I2C中,它是如何实现的?

我有一个评估板TAS3251。 MSP430G2955是否 适合对TAS 5756的DSP进行编程?

-TAS3251的配置软件是什么? 它不能与PurePath控制台1或控制台2一起使用。

我非常感谢你在这方面的帮助。 非常感谢,

Eugenio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eugenio:

    请参阅下面我的评论。  

    ——在I2C中,它是如何实现的?

    Andy: 是的。  TAS5756M必须通过i2c进行初始化,然后才能开始播放。

    我有一个评估板TAS3251。  MSP430G2955是否 适合对TAS 5756的DSP进行编程?

    Andy:是的。  MSP430G2955 具有56KB的非易失性存储器和一个i2c端口。   

    -TAS3251的配置软件是什么? 它不能与PurePath控制台1或控制台2一起使用。

    Andy: 你还在说TAS5756M吗? 您需要使用PurePath Console 2进行TAS5756M调谐。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andy。
    感谢您的反馈。 关于最后一点,您是否能够建议TAS3251的配置软件是什么?
    我希望能够修改TAS5756和TAS3251的迷你DSP的设置,使其具有确定性和非易失性。
    非常感谢,
    Eugenio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eugenio:

    PurePath Console 3 (PPC3)是用于TAS3251调谐的软件平台。 您是否能够从TI.com下载PPC3?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:
    我之前也下载了PPC3,但它没有连接。 可能是TAS3251需要插件,我找不到?
    谢谢!
    Eugenio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eugenio:

    您现在是否仍能从TI.com下载PPC3? 我看到您的TI.com帐户无法访问PPC3软件或任何插件。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andy。
    去年我从以前的帐户下载了PPC3。 刚才我再次下载了它,但我还是找不到TAS3251所需的正确插头。 我只看到TAS5751和TAS5733的那些。 您能提供某种帮助吗?
    提前非常感谢您的帮助。
    最佳,
    Eugenio

    请注意:5月14日我 通过Digikey p/n296-4.9039万-ND购买了Tas3251evm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eugenio:

    能否告诉我此帐户,您可以通过它下载PPC3?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    我以前的账户是eugenil@tin.it

    谢谢!

    Eugenio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eugenio:

    我已授予您访问TAS3251EVM应用程序的权限。 您应该已收到来自mySecureSoftware@ti.com的电子邮件。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    我收到了它,并把它拿进去了。 非常感谢您的帮助。
    最佳,

    Eugenio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:
    我在这里,工作一会后回来。 我正在解决TAS5756中的内存问题,使用CR2032电池通过内部数字电路的电源(针脚30)为miniDSP内核供电。
    我想问您的问题是:缓冲电池可以有多大的自主性?
    提前感谢您的参与,
    Eugenio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eugenio:

    您能否就您的问题作出更多解释? 实际上,我不建议在实际项目中使用CR2032电池作为DVDD电源。 到目前为止,我从未见过这种设计。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:
    除了主电源外,电池还应将专门进行的配置作为辅助电路保存在DSP的内存中。 因此,我需要知道30DVDD引脚的实际消耗。
    谢谢!
    Eugenio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eugenio:

    DVDD上的实际电流消耗取决于TAS5766M的操作模式。
    查看TAS5754M数据表的7.12 部分中的功耗表。 TAS5754M和TAS5766M的设计非常相似,因此功耗数据也可应用于TAS5766M。

    Andy