This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720L:TAS5720L:Saif时钟错误

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5720L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/690591/tas5720l-tas5720l-saif-clock-error

部件号:TAS5720L

您好,

我只是尝试使用TAS5720L在我们公司的新产品。 我始终收到错误"Saif clock errors are present (Saif时钟错误存在)"。  由于错误发生在不同的主板上,设备没有故障。

我们调查了该问题,但无法找到原因。

工作条件:

-Saif: I²S

64位帧,16位数据,

- RCLK = 45.1 kHz

- BCLK = 28224 MHz

- MCLK= BCLK

-默认寄存器值(存在相同错误的其他设置)

我检查了波形,它们与数据表中的图44一致,看起来不错。 TAS5720L的接线 如下所示。

在其他线程中,我看到 类似放大器的MCLK = BCLK存在问题。 这里是否也存在相同的问题,或者我是否还有其他问题?

此致

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mattias:

    基本上,如果BCLK与LRCLK的比率为64,MCLK可以直接与BCLK绑定。

    我建议您仔细检查BCLK与LRCLK的比率是否持续为64,LRCLK是否始终为44.1kHz。

    有关Saif时钟错误的详细信息,请参阅TAS5720数据表的第32页。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    我更改了以下时钟速度的频率:
    - RCLK = 4.7994万 kHz
    - BCLK = 30864 MHz
    - MCLK= BCLK

    BCLK与LRCLK的比率正好为64。
    错误信息(出现Saif时钟错误)仍然存在,FAULTZ针脚偏高。
    FAULTZ销是否不需要过低? 如何从寄存器中删除Saif时钟错误?

    此致
    Matthias
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matthias,

    /FAULTZ销是否被拉低?

    如果发生Saif时钟错误,TAS5720L将进入休眠模式,/FAULTZ引脚将变为低电平。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    很抱歉回复晚了,但上周我不在公司。
    FAULTZ引脚在通电时每350 µs发出大约10 µs的低脉冲。 脉动需要6毫秒,然后信号较高。

    此致
    Matthias
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matthias,

    请参阅下面突出显示的说明。 它们在TAS5720数据表的第31页中提供。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    您最后的回答解决了我的问题。 放大器未正确通电。
    感谢您的支持。

    故障排除提示:如果输出电容器不是220 nF 330 nF,则放大器也不工作,并会产生大量电流。

    Matthias祝您好